990-91263A-038

连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线

注意
小心设备损坏
如果系统中的 UPS 额定功率大于 50 kW,则必须将每个模块电池柜的 DC 线缆直接连接在此 UPS 上。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 对于不相邻 UPS
    1. 在各模块电池柜中连接相应的 PE 线缆和 DC 线缆(需另购)
    2. 将 PE 和 DC 线缆通过导线管盒引出,接入 UPS 电源布线区域。
    3. 按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的 PE 和 DC 线缆。

    模块电池柜(用于不相邻 UPS)正面视图

  2. 对于相邻 UPS(用于外部电池)
    1. 将随附的 PE 线缆 (0W49449) 连接至两个模块电池柜之间(如图所示)。

      两台模块电池柜正面视图

    2. 将 PE 线缆从模块电池柜 1 中可选套件 GVSOPT030 的连接处开始向右侧敷设,接入 UPS 的电源布线区。
    3. 将 DC 线缆从每个模块电池柜中可选套件 GVSOPT030 的连接处开始向右侧敷设,接入 UPS 的电源布线区。DC 线缆应贯穿各模块电池柜敷设。
    4. 按照《UPS 安装手册》连接 UPS 中的 PE 和 DC 线缆。

    模块电池柜 1 的正面视图

    各模块电池柜顶部视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.