最终安装
|  危险 | 
|---|
| 小心触电、爆炸或电弧 电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项
                         
 未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。 | 
|  警告 | 
|---|
| 小心设备损坏 请在系统准备就绪适合通电后,再安装电池。从安装电池到
                        UPS 系统通电的时间不得超过
                        72 小时,即 3 天。 未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 | 
- 用扳手调低模块电池柜上的前后调平脚,直到其接触到地面。使用气泡水平仪检查模块电池柜是否处于水平位置。
- 仅适用于抗震固定支架:- 使用随附的 M8 螺栓将正面抗震固定支架安装至模块电池柜。
- 将模块电池柜上的正面抗震固定支架安装至地面。使用适合地面类型的五金件 – 正面固定支架上的孔径为 ø18 mm。
 
- 将电池断路器 (BB) 置于断开(关闭)位置。
- 将电池模块推入插槽。自下而上安装搁板。
- 将电池模块把手扳到下方位置,然后使用随附的螺钉将其固定到搁板上。
- 重新装回所示盖板。
- 将电池接线端子连接到电池模块正面。
- 重新装回电池盖。
- 重新装回前面板。- 将两个凸舌斜插入模块电池柜的前面板底部。
- 将前面板搭接片重新连接至模块电池柜。
- 合上前面板,然后使用两个旋钮将其锁紧。