990-91263A-038

连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(用于外部电池)

  1. 将 UPS 推入到正确位置。
  2. 安装模块电池柜 1 上的三个连接夹。

    模块电池柜 1 的背面视图

  3. 使用随附的线缆扎带将可选套件 GVSOPT030 上的信号线(0W13069 和 0W13070)固定在模块电池柜 1 的右侧。将线缆两端暂放在模块电池柜 1 的顶层及底部搁板上,防止线缆在 UPS 接线过程中受到损坏。线缆连接方法详见连接信号线
  4. 使用随附的线缆扎带将可选套件 GVSOPT030 上 DC 线缆和 PE 线缆固定在模块电池柜 1 的右侧。将线缆两端暂放在模块电池柜 1 的顶层及底部搁板上,防止线缆在 UPS 接线过程中受到损坏。线缆连接方法详见连接 UPS(额定功率最大为 50 kW)的电源线连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线

    与外部电池(额定功率最大 50 kW)相邻的 UPS

    与外部电池(额定功率大于 50 kW)相邻的 UPS

  5. 将模块电池柜 1 与 UPS 对齐。推动模块电池柜 1 直至正面连接螺钉的孔与 UPS 上的孔对齐。位置正确时,连接夹将连接到 UPS 上。
  6. 安装模块电池柜 1 和 UPS 间的三个连接螺钉。

    模块电池柜 1 与 UPS(用于外部电池)

  7. 向下推动模块电池柜 1 和 UPS 间的并柜盖条。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.