990-91263A-022

De seismische verankering installeren (optie)

  1. Bevestig de achterste verankering(en) aan de vloer. Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type vloer – de diameter van het gat in de achterste verankering is ø14 mm. Gebruik de achterste verbindingsplaat met meerdere modulaire batterijbehuizingen en/of een aangrenzende UPS.
  2. Installeer de achterste verankeringsbeugel op de modulaire batterijbehuizing(en) met de meegeleverde M8-bouten.

    Achteraanzicht van de modulaire batterijbehuizing

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.