990-91263A-026

Conecte os fios de sinal

  1. Atribua um código para cada gabinete de baterias modulares com o comutador abaixo do disjuntor da bateria. Configure os códigos conforme as imagens da visão geral da instalação em Procedimento de instalação para instalação adjacente.

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares

  2. Conecte os fios de sinal fornecidos entre todos os gabinetes de baterias modulares:
    1. Conecte o fio de sinal 0W12680 fornecido de J8007 a J8008 na placa 640-7552 entre os gabinetes de baterias modulares.
    2. Conecte o fio de sinal 0W76629 fornecidos de J8011 a J8014 na placa 640-7552 entre os gabinetes de baterias modulares.
    3. Encaixe um plugue de terminal (T) no conector J8008 não utilizado no último gabinete de baterias modulares.
    Gabinete de baterias modulares 3 Gabinete de baterias modulares 2 Gabinete de baterias modulares 1

    Vista lateral de dois gabinetes de baterias modulares

  3. Para instalação com nobreak adjacente com baterias internas:
    1. Conecte o fio de sinal 0W12680 fornecido ao J8007 na placa 640-7552 do gabinete de baterias modulares 1, passe-o pelo lado direito e siga o manual de instalação do nobreak para conectar os fios de sinal ao nobreak.
    2. Conecte o fio de sinal 0W76629 fornecido ao J8011 na placa 640-7552 do gabinete de baterias modulares 1, passe-o pelo lado direito e siga o manual de instalação do nobreak para conectar os fios de sinal ao nobreak.
  4. Para instalação com nobreak adjacente para baterias externas:
    1. Conecte o fio de sinal 0W13069 do kit opcional GVSOPT030 ao J8007 na placa 640-7552 do gabinete de baterias modulares 1, passe-o pelo lado direito e siga o manual de instalação do nobreak para conectar os fios de sinal ao nobreak.
    2. Conecte o fio de sinal 0W13070 do kit opcional GVSOPT030 ao J8011 na placa 640-7552 do gabinete de baterias modulares 1, passe-o pelo lado direito e siga o manual de instalação do nobreak para conectar os fios de sinal ao nobreak.

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares 1 para nobreak adjacente

  5. Para instalação remota:
    1. Conecte os fios de sinal ao J8007 na placa 640-7552 do gabinete de baterias modulares 1, passe-os pela parte traseira e siga o manual de instalação do nobreak para conectar os fios de sinal ao nobreak.
      NOTA: O fio de sinal 0W12680 fornecido não é comprido o suficiente para uma instalação de nobreak remoto. Fio possível encomendar da Schneider Electric um cabo de sinal de 5 metros (0J-0W4527) ou um fio de sinal de 50 metros (0J-0W3758). Para outros tamanhos de fios de sinal, contate a Schneider Electric. Este fio de sinal é classificado como Class 2/SELV.
    2. Conecte os fios de sinal ao J8011 na placa 640-7552 do gabinete de baterias modulares 1, passe-o pela parte traseira e siga o manual de instalação do nobreak para conectar os fios de sinal ao nobreak.
      NOTA: O fio de sinal 0W76629 fornecido não é comprido o suficiente para uma instalação de nobreak remoto. Reutilize os conectores do fio de sinal 0W76629 fornecido para fazer novos fios de sinal com o comprimento correto. Este fio de sinal é classificado como non-Class 2/non-SELV.

      Fio de sinal para nobreak com baterias internas.

      Fio de sinal para nobreak com baterias externas.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares 1 para nobreak remoto

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.