990-91263A-022

Modulaire batterijbehuizing 1 voorbereiden voor signaalkabels

  1. Verwijder de wartel- en borstelplaten van de achterkant van modulaire batterijbehuizing 1.

    Achteraanzicht van modulaire batterijbehuizing 1

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Voor installatie zonder kabelgeleidingen: Plaats de borstelplaten terug.
    • Voor installatie met kabelgeleidingen: Boor een gat in de wartelplaten voor kabelgeleidingen, installeer kabelgeleidingen en plaats de wartelplaten terug.

    Achteraanzicht van modulaire batterijbehuizing 1 zonder kabelgeleidingen

    Achteraanzicht van modulaire batterijbehuizing 1 met kabelgeleidingen

  3. Leid de Class 2/SELV-signaalkabel door de linkerwartelplaat en in de modulaire batterijbehuizing 1.
  4. Leid de non-Class 2/non-SELV-signaalkabel door de rechterwartelplaat en in de modulaire batterijbehuizing 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?