990-91263A-007

Διασύνδεση ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και γειτονικού UPS για εξωτερικές μπαταρίες

  1. Ωθήστε το UPS στη θέση του.
  2. Τοποθετήστε τους τρεις σφιγκτήρες διασύνδεσης ανάμεσα στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1.

    Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1

  3. Στερεώστε τα καλώδια σήματος (0W13069 και 0W13070) από το προαιρετικό κιτ GVSOPT030 στη δεξιά πλευρά του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 με τους καλωδιοδέτες που παρέχονται. Τοποθετήστε προσωρινά τα άκρα των καλωδίων στο επάνω και στο κάτω ράφι του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1, προκειμένου τα καλώδια να μην υποστούν ζημιά κατά τη διάρκεια της διασύνδεσης με το UPS. Οι συνδέσεις καλωδίων περιγράφονται στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  4. Στερεώστε τα καλώδια DC και το καλώδιο PE από το προαιρετικό κιτ GVSOPT030 στη δεξιά πλευρά του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 με τους καλωδιοδέτες που παρέχονται. Τοποθετήστε προσωρινά τα άκρα των καλωδίων στο επάνω και στο κάτω ράφι του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1, προκειμένου τα καλώδια να μην υποστούν ζημιά κατά τη διάρκεια της διασύνδεσης με το UPS. Οι συνδέσεις καλωδίων περιγράφονται στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας για UPS με μέγιστη ονομαστική τιμή 50 kW ή Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας για UPS με ονομαστική τιμή πάνω από 50 kW.

    Γειτονικό UPS για εξωτερικές μπαταρίες με μέγιστη ονομαστική τιμή 50 kW

    Γειτονικό UPS για εξωτερικές μπαταρίες με ονομαστική τιμή πάνω από 50 kW

  5. Ευθυγραμμίστε το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 με το UPS. Ωθήστε στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 έως ότου οι οπές για τις βίδες διασύνδεσης ευθυγραμμιστούν με τις οπές στο UPS. Οι σφιγκτήρες διασύνδεσης θα συνδεθούν στο UPS όταν βρεθούν στη σωστή θέση.
  6. Τοποθετήστε τις τρεις βίδες διασύνδεσης ανάμεσα στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και στο UPS.

    Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και γειτονικό UPS για εξωτερικές μπαταρίες

  7. Ωθήστε το κάλυμμα ανοίγματος προς τα κάτω ανάμεσα στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και στο UPS.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.