990-91263A-006

Interconexión del armario de baterías modulares 1 con el SAI en fila y baterías externas

  1. Encaje el SAI.
  2. Instale los tres bornes de interconexión en el armario de baterías modulares 1.

    Vista posterior del armario de baterías modulares 1

  3. Sujete los cables de señalización (0W13069 y 0W13070) del kit opcional GVSOPT030 en el lado derecho del armario de baterías modulares 1 con las bridas que se suministran. Coloque los extremos de los cables temporalmente en los estantes superior e inferior del armario de baterías modulares 1, para no dañar los cables durante la interconexión con el SAI. Las conexiones de los cables se describen en Conexión de los cables de señalización.
  4. Sujete los cables de CC y el cable de PE del kit opcional GVSOPT030 en el lado derecho del armario de baterías modulares 1 con las bridas que se suministran. Coloque los extremos de los cables temporalmente en los estantes superior e inferior del armario de baterías modulares 1, para no dañar los cables durante la interconexión con el SAI. Las conexiones de los cables se describen en Conexión de cables de alimentación para un SAI de hasta 50 kW o Conexión de cables de alimentación para un SAI de más de 50 kW.

    SAI en fila para baterías externas de hasta 50 kW

    SAI en fila para baterías externas de más de 50 kW

  5. Alinee el armario de baterías modulares 1 con el SAI. Encaje el armario de baterías modulares 1 hasta que los orificios de los tornillos de interconexión frontales queden alineados con los orificios del SAI. Los bornes de interconexión se conectarán con el SAI cuando estén en la posición correcta.
  6. Instale los tres tornillos de interconexión entre el armario de baterías modulares 1 y el SAI.

    Armario de baterías modulares 1 y SAI para baterías externas

  7. Encaje la cubierta de acoplamiento entre el armario de baterías modulares 1 y el SAI.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.