990-91263A-007

Εγκατάσταση της σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή)

  1. Στερεώστε τα πίσω άγκιστρα στερέωσης στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό για τον τύπο εδάφους – η διάμετρος οπής στο πίσω άγκιστρο στερέωσης είναι ø14 mm. Χρησιμοποιήστε την πίσω πλάκα διασύνδεσης με πολλά ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας ή/και ένα γειτονικό UPS.
  2. Τοποθετήστε το πίσω άγκιστρο αγκύρωσης στα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας με τους κοχλίες M8 που παρέχονται.

    Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.