990-91263A-007

Προετοιμασία του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 για καλώδια σήματος

  1. Αφαιρέστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη και τις πλάκες ψήκτρας από το πίσω μέρος του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1.

    Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1

  2. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για εγκατάσταση χωρίς αγωγούς: Επανατοποθετήστε τις πλάκες ψήκτρας.
    • Για εγκατάσταση με αγωγούς: Τρυπήστε μια οπή στις πλάκες στυπιοθλίπτη για αγωγούς, τοποθετήστε τους αγωγούς και επανατοποθετήστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη.

    Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 χωρίς αγωγούς

    Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 με αγωγούς

  3. Δρομολογήστε το καλώδιο σήματος Class 2/SELV μέσω της αριστερής πλάκας στυπιοθλίπτη και μέσα στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1.
  4. Δρομολογήστε το καλώδιο σήματος non-Class 2/non-SELV μέσω της δεξιάς πλάκας στυπιοθλίπτη και μέσα στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.