990-91263A-007

Εγκατάσταση του αγωγού στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας

Σε εγκατάσταση με απομακρυσμένο UPS με μέγιστη ισχύ 50 kW: Κάντε τα παρακάτω βήματα για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1

Σε εγκατάσταση με απομακρυσμένο UPS με ισχύ πάνω από 50 kW: Κάντε τα παρακάτω βήματα για όλα τα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας 1.

  1. Αφαιρέστε τον αγωγό από το πίσω μέρος του ερμαριού επεκτεινόμενης μπαταρίας.

    Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

  2. Αφαιρέστε την επάνω ή κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη από τον αγωγό.
  3. Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας ή αγωγούς στην επάνω ή κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη. Τοποθετήστε τους αγωγούς (δεν παρέχονται), εφόσον ισχύει.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
    Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές με τις πλάκες στυπιοθλίπτη εγκατεστημένες και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο ερμάριο.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  4. Τοποθετήστε ξανά την επάνω ή κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη στον αγωγό.
  5. Τοποθετήστε τον αγωγό στα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας. Σημειώστε ότι ο αγωγός είναι εγκατεστημένος στην αντίστροφη θέση.

    Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;