990-91263A-017

Interconnessione dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS per batterie esterne adiacente

  1. Spingere l'UPS in posizione.
  2. Installare i tre morsetti di interconnessione sull'armadio delle batterie modulari 1.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari 1

  3. Fissare i cavi di segnale (0W13069 e 0W13070) del kit opzionale GVSOPT030 sul lato destro dell'armadio delle batterie modulari 1 con le fascette per cavi fornite. Posizionare temporaneamente le estremità dei cavi sui ripiani superiore e inferiore dell'armadio delle batterie modulari 1, in modo che i cavi non vengano danneggiati durante l'interconnessione con l'UPS. Le connessioni dei cavi sono descritte in Collegamento dei cavi di segnale.
  4. Fissare i cavi CC e il cavo PE dal kit opzionale GVSOPT030 sul lato destro dell'armadio delle batterie modulari 1 con le fascette per cavi fornite. Posizionare temporaneamente le estremità dei cavi sui ripiani superiore e inferiore dell'armadio delle batterie modulari 1, in modo che i cavi non vengano danneggiati durante l'interconnessione con l'UPS. Le connessioni dei cavi sono descritte in Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale massima di 50 kW o Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale superiore a 50 kW.

    UPS per batterie esterne adiacente con potenza nominale massima di 50 kW

    UPS per batterie esterne adiacente con potenza nominale superiore a 50 kW

  5. Allineare l'armadio delle batterie modulari 1 all'UPS. Spingere l'armadio delle batterie modulari 1 finché i fori per le viti di interconnessione anteriori non saranno allineati con i fori nell'UPS. I morsetti di interconnessione si connetteranno all'UPS quando sarà nella posizione corretta.
  6. Installare le tre viti di interconnessione fra l'armadio delle batterie modulari 1 e l'UPS.

    Armadio delle batterie modulari 1 e UPS per batterie esterne

  7. Spingere la copertura dell'alloggiamento verso il basso fra l'armadio delle batterie modulari 1 e l'UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.