Instalação final
PERIGO |
|---|
|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente
elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem
ser observadas ao se trabalhar com as baterias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
ATENÇÃO |
|---|
|
risco de dano ao equipamento
Antes de instalar as baterias, aguarde o sistema estar
preparado para ser ligado. O período desde a instalação
da bateria até a ativação do sistema de nobreak não
deve passar de 72 horas ou 3 dias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
- Abaixe os pés niveladores dianteiros e traseiros do gabinete de baterias modulares com uma chave inglesa até que eles cheguem ao solo. Use um nível de bolha para verificar se o gabinete de baterias modulares está nivelado.
- Somente para ancoragem sísmica:
- Instale o suporte de fixação sísmico frontal no gabinete de baterias modulares com os parafusos M8 fornecidos.
- Instale o suporte de fixação sísmico frontal do gabinete de baterias modulares no solo. Use o equipamento apropriado para o tipo de solo. O diâmetro do orifício da fixação traseira é ø18 mm.
- Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição OFF (aberto).
- Coloque os módulos de baterias nos espaços. Preencha as prateleiras de baixo para cima.
- Gire para baixo a alça do módulo de bateria e prenda-a na prateleira com o parafuso fornecido.
- Reinstale as placas e tampas indicadas.
- Conecte os terminais da bateria à frente dos módulos de bateria.
- Reinstale a tampa da bateria.
- Reinstale o painel frontal.
- Insira as duas abas na parte inferior do painel frontal do gabinete de baterias modulares em um ângulo inclinado.
- Reconecte a alça do painel frontal ao gabinete de baterias modulares.
- Feche o painel frontal e trave com os dois botões de travamento.
PERIGO
ATENÇÃO