Instale a caixa de conduítes no gabinete de baterias modulares
Em uma instalação com nobreak remoto classificado para máximo de 50 kW: Execute as etapas abaixo no gabinete de baterias modulares 1.
Em uma instalação com nobreak remoto classificado para máximo de 50 kW: Execute as etapas abaixo em todos os gabinetes de baterias modulares.
- Remova a caixa de conduítes do gabinete de baterias modulares.
- Remova a placa de cobertura superior ou inferior da caixa de conduítes.
- Faça furos para os cabos de energia/conduítes
na placa de cobertura superior ou inferior. Instale conduítes
(não fornecidos), se aplicável.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaicoNão perfure paredes com a placa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas ao gabinete.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. - Reinstale a placa de cobertura superior ou inferior na caixa de conduítes.
- Instale a caixa de conduítes no(s) gabinete(s) de baterias modulares. Observe que a caixa de conduítes é instalada na posição reversa.