990-91263A-034

Modüler Akü Kabini 1'i Sinyal Kabloları için hazırlayın

  1. Modüler akü kabini 1'in arkasından rakor plakalarını ve fırça plakalarını çıkarın.

    Modüler Akü Kabini 1 Arka Görünümü

  2. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Kanalsız kurulum için: Arka fırça plakalarını tekrar takın.
    • Kablo kanalları ile kurulum için: Kablo kanalları için rakor plakalarında bir delik açarak kablo kanallarını takın ve rakor plakalarını tekrar takın.

    Kanalsız Modüler Akü Kabini 1 Arka Görünümü

    Kablo Kanalları ile Modüler Akü Kabini 1 Arka Görünümü

  3. Sinyal kablolarını Class 2/SELV sol rakor plakasından modüler akü kabini 1'e yönlendirin.
  4. Sinyal kablolarını non-Class 2/non-SELV sağ rakor plakasından modüler akü kabini 1'e yönlendirin.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?