990-91263A-034

Nihai Kurulum

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
  • Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
  • Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
  • Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
  • Bataryaların üzerine aletler ya da metal parçalar koymayın.
  • Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
  • Akünün yanlışlıkla topraklanıp topraklanmadığını belirleyin. Yanlışlıkla topraklanmışsa, kaynağı topraktan çıkarın. Topraklanmış bir akünün herhangi bir parçası ile temas, elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu tür nedenler ortadan kaldırılırsa, böyle bir şok olasılığı azaltılabilir (topraklanmış bir besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü malzemeleri için geçerlidir).
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
ekipman hasarı tehlikesi
Aküleri sisteme takmadan önce sistem çalışmaya hazır olana kadar bekleyin. Akü kurulumundan UPS sistemi çalışana kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü geçmemelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Modüler akü kabini üzerindeki ön ve arka dengeleme ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Modüler akü kabininin düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
    DUYURU
    Ekipman Hasarı Tehlikesi
    Seviyelendirme ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.
    Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  2. Sadece sismik sabitleme için:
    1. Sismik ön bağlantı braketini modüler akü kabinine, size verilen M8 cıvatalarıyla takın.
    2. Sismik ön bağlantı braketini modüler akü kabinine zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - ön sabitleme braketindeki delik çapı ø18 mm'dir.
  3. Akü kesicisi BB açık (DEVRE DIŞI) konumuna getirin.
  4. Akü modüllerini yuvalara doğru itin. Rafları alttan ve yukarıdan doldurun.
  5. Ekstra akü modüllerindeki akü modülü kolunu aşağı çevirin ve verilen vidayla kolu rafa sabitleyin.
  6. Belirtilen plakaları ve kapakları tekrar takın.
  7. Akü terminallerini akü modüllerinin önüne bağlayın.

    Akü Modülü'nün Önden Görünümü

  8. Akü kapağını tekrar takın.
  9. Ön paneli tekrar takın.
    1. Ön panelin alt tarafındaki iki ucu modüler akü kabinine eğik bir açıda yerleştirin.
    2. Ön panel kayışını modüler akü kabinine tekrar bağlayın.
    3. Ön paneli kapatın ve iki kilitleme düğmesiyle kilitleyin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.