990-91263A-034

Uzaktan Kurulum için Kurulum Prosedürü

Modüler Akü Kabinleri ve Maksimum 50 kW olan Uzak UPS

Modüler Akü Kabinleri ve 50 kW üzerinde olan Uzak UPS

NOT: Modüler akü kabini ile UPS arasındaki mesafe 100 m'yi geçmemelidir. Daha uzun mesafeli kurulumlar için Schneider Electric ile iletişim kurun.
  1. UPS'i kurulum için hazırlamak üzere UPS kılavuzunu izleyin.
  2. Kuruluma Hazırlanın.
  3. Kablo Kanalını Modüler Akü Kabini'ne takın..
  4. Modüler Akü Kabini 1'i Sinyal Kabloları için hazırlayın.
  5. Seçenekler: Sismik Sabitlemeyi Kurma (Opsiyon)
  6. Modüler Akü Kabinleri Arasındaki bağlantıları yapma.
  7. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  8. Sinyal Kablolarını Bağlama.
  9. Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürününüze Ekleme.
  10. Nihai Kurulum.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?