990-91263A-034

Sismik Sabitlemeyi Kurma (Opsiyon)

  1. Arka sabitleme braketlerini zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - arka bağlantı için delik çapı ø14 mm'dir. Arka ara bağlantı plakasını çoklu modüler akü kabinleri ve/veya bitişik bir UPS ile kullanın.
  2. Modüler akü kabinindeki arka sabitleme braketini ürünle gelen M8 cıvatalarıyla takın.

    Modüler Akü Kabininin Arkadan Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.