990-91317G-004

Enkelt system – oversigt

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
IMB Intern vedligeholdelsesafbryder
UOB Enhedsudgangsafbryder
BB Batteriafbryder i UPS-løsning med indbyggede batterier og evt. eksterne batterier
BEMÆRK: I nogle systemkonfigurationer er UIB/SSIB/UOB-lastadskillere (med beskyttelsesanordning før indgangen på UPS'en). Se den stedsspecifikke dokumentation for detaljer.

Enkelt system – én forsyningskilde

Enkelt system – to forsyningskilder

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.