990-91317G-022

Naleving regionale seismische normering

Certificaat verkrijgbaar op aanvraag.

Land/regio Code-id Gevaarniveau vloer Gevaarniveau dak
Argentinië INPRES-CIRSOC103 Zone 4 Zone 4
Australië AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Canada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chili NCh 433.Of1996 Zone 3 Zone 2
China GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
India IS 1893 (deel 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japan Bouwnormenwet Zone A Zone A
Nieuw-Zeeland NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. - E.030 Zone 4 Zone 4
Rusland SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan CPA Seismische ontwerpcode 2011 SSD = 0,8 SSD = 0,8
VS* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?