地域の耐震規格
依頼に応じて証明書を用意可能。
| 国/地域 | コードID | ハザードレベル(接地) | ハザードレベル(ルーフ) |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | INPRES-CIRSOC103 | ゾーン4 | ゾーン4 |
| オーストラリア | AS 1170.4-2007 | Z = 0.22 | Z = 0.22 |
| カナダ* | 2020 NBCC | Sa = 2.0 | Sa = 1.46 |
| チリ | NCh 433.Of1996 | ゾーン3 | ゾーン2 |
| 中国 | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1.4 | αMax = 1.2 |
| ヨーロッパ | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0.45 | αgR = 0.3 |
| インド | IS 1893 (Part 1) :2016 | Z = 0.36 | Z = 0.36 |
| 日本 | 建築基準法 | ゾーンA | ゾーンA |
| ニュージーランド | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0.6 | Z = 0.42 |
| ペルー | N.T.E. - E.030 | ゾーン4 | ゾーン4 |
| ロシア | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
| 台湾 | CPA 2011 Seismic Design Code | SSD = 0.8 | SSD = 0.8 |
| 米国* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2.0 | SDS = 1.47 |