990-91317E-031

Regional seismisk överensstämmelse

Certifikat finns att tillgå på begäran.

Land/region Kod-ID Risknivå mark Risknivå tak
Argentina INPRES-CIRSOC103 Zon 4 Zon 4
Australien AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Kanada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chile NCh 433.Of1996 Zon 3 Zon 2
Kina GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Indien IS 1893 (del 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japan Lag om byggstandard Zon A Zon A
Nya Zeeland NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. – E.030 Zon 4 Zon 4
Ryssland SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan CPA 2011 – allmänna regler för utformning med avseende på jordbävningar SS D = 0,8 SS D = 0,8
USA* ASCE 7-16/IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?