990-91317G-007

Επιλογές

Επιλογές διαμόρφωσης

  • Λειτουργία eConversion

  • Συμπαγής σχεδιασμός, τεχνολογία υψηλής πυκνότητας και αρθρωτή αρχιτεκτονική

  • Εσωτερικές μονάδες μπαταριών

  • Μονή ή διπλή ηλεκτρική παροχή

  • Έως 4+0 UPS παράλληλα για επαύξηση ισχύος

  • Έως 3+1 UPS παράλληλα για εφεδρεία

  • Πίσω είσοδος καλωδίων

  • Συμβατό με το EcoStruxure IT

  • Συμβατό με γεννήτρια

  • Οθόνη αφής LCD

  • Αντικατάσταση της μονάδας ισχύος σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας (Εναλλαγή σε πραγματικό χρόνο)*

  • Λειτουργία ECO

Επιλογές υλικού

Δείτε την ενότητα Βάρη και διαστάσεις για επιλογές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι επιλογές υλικού που παρατίθενται εδώ ενδέχεται να μην είναι όλες διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Μονάδα ισχύος

  • Μονάδα ισχύος 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Πίνακας παράκαμψης συντήρησης

Πίνακας παράκαμψης συντήρησης για πλήρη απομόνωση του UPS κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Μόνο για ενιαίο UPS ή απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1 για εφεδρεία.

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

Παράλληλος πίνακας παράκαμψης συντήρησης για δύο UPS

Πίνακας παράκαμψης συντήρησης για πλήρη απομόνωση των δύο UPS σε ένα παράλληλο σύστημα. 10-30 kW σε παράλληλο σύστημα 1+1 για εφεδρεία, 20-60 kW σε παράλληλο σύστημα 2+0 για επαύξηση ισχύος.

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

Βοηθητικά ερμάρια

  • Κενό βοηθητικό ερμάριο (GVEAC7)

Προαιρετικά κιτ εγκατάστασης

  • Σεισμικό κιτ για UPS (GVSOPT017)

  • Παράλληλο κιτ για UPS (GVSOPT006)

  • Κιτ ζωντανής εναλλαγής για το UPS (GVSOPT039)

Προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου

  • Κάρτα διαχείρισης δικτύου LCES2 με αισθητήρες Modbus, Ethernet και AUX (AP9644)

Φίλτρο σκόνης

  • Κιτ φίλτρου σκόνης (GVSOPT015)

Μονάδες μπαταρίας

7 Ah έξυπνες μονάδες μπαταρίας.

  • Galaxy VS 7 Ah έξυπνη μονάδα μπαταρίας (GVSBTU)

  • Galaxy VS 7 Ah έξυπνη μονάδα μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας (GVSBT4)

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.