990-91317G-007

Επιλογές

Επιλογές διαμόρφωσης

  • Λειτουργία eConversion

  • Συμπαγής σχεδιασμός, τεχνολογία υψηλής πυκνότητας και αρθρωτή αρχιτεκτονική

  • Εσωτερικές μονάδες μπαταριών

  • Μονή ή διπλή ηλεκτρική παροχή

  • Έως 4+0 UPS παράλληλα για επαύξηση ισχύος

  • Έως 3+1 UPS παράλληλα για εφεδρεία

  • Πίσω είσοδος καλωδίων

  • Συμβατό με το EcoStruxure IT

  • Συμβατό με γεννήτρια

  • Οθόνη αφής LCD

  • Αντικατάσταση της μονάδας ισχύος σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας (Εναλλαγή σε πραγματικό χρόνο)*

  • Λειτουργία ECO

Επιλογές υλικού

Ανατρέξτε στην ενότητα Βάρη και διαστάσεις για επιλογές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι επιλογές υλικού που παρατίθενται εδώ ενδέχεται να μην είναι όλες διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Μονάδα ισχύος

  • Μονάδα ισχύος 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Μονάδα ισχύος 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας

Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας συμπεριλαμβανομένου ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.

  • Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας για έως και έξι έξυπνες συστοιχίες επεκτεινόμενων μπαταριών (GVSMODBC6)

  • Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας για έως και εννιά έξυπνες συστοιχίες επεκτεινόμενων μπαταριών (GVSMODBC9)

Πίνακας παράκαμψης συντήρησης

Πίνακας παράκαμψης συντήρησης για πλήρη μόνωση του UPS κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Μόνο για ενιαίο UPS ή παράλληλο σύστημα 1+1 για εφεδρεία.

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)

Παράλληλος πίνακας παράκαμψης συντήρησης για δύο UPS

Πίνακας παράκαμψης συντήρησης για πλήρη απομόνωση των δύο UPS σε ένα παράλληλο σύστημα. 60-120 kW σε παράλληλο σύστημα 1+1 για εφεδρεία, 120-240 kW σε παράλληλο σύστημα 2+0 για επαύξηση ισχύος.

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)

Πίνακας απομακρυσμένου συναγερμού

  • Πίνακας απομακρυσμένου συναγερμού (GVSOPT036)

Προαιρετικά κιτ εγκατάστασης

  • Σεισμικό κιτ για UPS (GVSOPT016)

  • Παράλληλο κιτ για UPS (GVSOPT006)

  • Κιτ ζωντανής εναλλαγής για το UPS (GVSOPT039)

Προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου

  • Κάρτα διαχείρισης δικτύου LCES2 με αισθητήρες Modbus, Ethernet και AUX (AP9644)

Φίλτρο σκόνης

  • Κιτ φίλτρου σκόνης (GVSOPT014)

Μονάδες μπαταρίας

9 Ah έξυπνες μονάδες μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας. Αυτός ο τύπος μονάδας μπαταρίας παραδίδεται για μοντέλα UPS με προεγκατεστημένες συστοιχίες μπαταριών.

  • Galaxy VS 9 Ah έξυπνες μονάδες μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah έξυπνες μονάδες μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας (GVSBTH4)

9 Ah έξυπνες μονάδες μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας με μεγάλη διάρκεια ζωής. Για αυτόν τον τύπο μονάδας μπαταρίας, επιλέξτε μοντέλα UPS χωρίς προεγκατεστημένες συστοιχίες μπαταριών.

  • Galaxy VS 9 Ah έξυπνες μονάδες μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah έξυπνη αρθρωτή συστοιχία μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας με μεγάλη διάρκεια ζωής (GVSBTH4LL)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο τύπο μονάδας μπαταρίας στο σύστημα UPS. Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μονάδων μπαταρίας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.