990–5914A–012

Raccordement des câbles de signal

  1. Desserrez les vis des panneaux de protection et soulevez-les pour les retirer du coffret disjoncteur batterie.

    Vue de la partie avant du coffret disjoncteur batterie de 20 à 80 kW

    Vue de la partie avant du coffret disjoncteur batterie de 100 à 200 kW

  2. Acheminez les câbles de signal via le bas du coffret disjoncteur batterie. Pour le disjoncteur batterie de 20 à 80 kW, vous pouvez également acheminer les câbles de signal via le haut du coffret disjoncteur batterie.
  3. Retirez le panneau sur le disjoncteur batterie.

    Vue avant du coffret disjoncteur batterie

  4. Raccordez les câbles de signal :
    1. Raccordez les câbles de signal au commutateur AUX.
    2. Raccordez les câbles de signal à la bobine de déclenchement à manque.
    3. Fixez les câbles de signal à l'aide de frettes (fournies) au passage des câbles.

    Vue avant du coffret disjoncteur batterie

  5. Réinstallez le panneau sur le disjoncteur batterie.
  6. Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?