990-91111G-006

Conexión de los cables de comunicación externos

  1. Conecte los cables de comunicación externos a los puertos en la caja del controlador del SAI.

    Vista frontal de la caja del controlador

    1. Puerto de E/S universal para tarjeta de administración de red integrada.

    2. Puerto de modbus para tarjeta de administración de red integrada.

    3. Puerto de red para tarjeta de administración de red integrada. Utilice un cable de red blindado.

    NOTA: Compruebe que se conecte al puerto correcto para evitar conflictos de comunicación de red.

Conexión de los cables Modbus

  1. Conecte los cables de Modbus en uno o más SAI. Utilice una conexión de 2 o de 4 cables.
    • Las conexiones Modbus requieren el uso de cables de par trenzado blindados. La conexión blindada a tierra debe ser tan corta como sea posible (preferiblemente, inferior a 1 cm). La conexión blindada se debe conectar al pin Ch Gnd en cada dispositivo.

    • El cableado debe cumplir con los códigos locales.

    • Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación para garantizar un aislamiento suficiente.

    • El puerto Modbus está aislado galvánicamente con el pin Com como referencia de conexión a tierra.

    Ejemplo: Conexión de dos cables con dos SAI

    Ejemplo: Conexión de cuatro cables con dos SAI

  2. Instale resistencias de terminación de 150 ohmios en los extremos de cada bus si los buses son muy largos y funcionan a velocidades altas de datos. Los buses inferiores a 610 metros (2000 pies) a 9600 baudios o inferiores a 305 metros (1000 pies) a 19 200 baudios en principio no necesitan resistencias de terminación.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?