Raccordement des câbles de communication externes
- Raccordez les câbles de communication externes aux
ports du boîtier du contrôleur de l'ASI.
Vue avant du boîtier du contrôleur

-
Port E/S universel pour la carte de gestion réseau intégrée.
-
Port Modbus pour la carte de gestion réseau intégrée.
-
Port réseau pour la carte de gestion réseau intégrée. Utilisez un câble réseau blindé.
NOTE: Vérifiez que vous vous raccordez au port approprié pour éviter les conflits de communication réseau. -
Raccordement des câbles Modbus
- Raccordez les câbles
Modbus à l'ASI/aux ASI. Utilisez un raccordement à 2 ou
4 câbles.
-
Tous les câbles de signal Modbus doivent être des câbles à double isolation ou des câbles à gaine et être conçus pour une tension minimale de 30 V CC.
-
Des câbles blindés à paire torsadée doivent être utilisés pour les raccordements de Modbus. Le raccordement protégé à la terre doit être le plus court possible (moins d'1 cm, dans l'idéal). La protection du câble doit être raccordée à la broche Ch Gnd sur chaque dispositif.
-
Le câblage doit être effectué en respectant les normes de câblage locales.
-
Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation pour assurer une bonne isolation.
-
Le port Modbus est isolé galvaniquement avec la broche Com comme référence de mise à la terre.
-
- Installez des résistances de terminaison de 150 ohm à chaque extrémité de chaque bus si les bus sont très longs et fonctionnent à des débits de données élevés. Les bus situés à une altitude inférieure à 610 mètres (2 000 pieds) à 9 600 baud ou inférieure à 305 mètres (1 000 pieds) à 19 200 baud n'ont pas besoin de résistances de terminaison.