Conexión de los cables de señalización desde un armario de baterías modulares
Para la instalación con un armario de baterías modulares en fila, utilice los cables de señalización suministrados con el kit de instalación opcional GVSOPT030. Los cables de señalización no se suministran en el caso de la instalación con armarios de baterías modulares remotos. Siga el manual de instalación de armarios de baterías modulares para preparar la instalación.
- Para un armario de baterías modulares remoto: Pase los cables de señalización del armario de baterías modulares 1 a la parte posterior del SAI.
- Para un armario de baterías modulares en fila: Pase los cables de señalización del armario de baterías
modulares 1 al SAI, como se muestra.
- Pase los cables de señalización del armario de baterías modulares 1 al SAI por la abertura.
- Pase los cables de señalización hacia arriba a través de la canaleta de cables del SAI.
- Conecte los cables de señalización del armario
de baterías modulares 1 al SAI:
- Monte la clavija terminal de J8008 en la placa 640-7552 en el último armario de baterías modulares (T).
- Conecte el cable de señalización de J8011 en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1 a J6619 y J6604 en la placa 640-4843 del SAI.
- Conecte el cable de señalización de J8007 en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1 a J6608 en la placa 640-4864 del SAI.