990-91111K-006

Preparación del SAI para el sistema con conexión a tierra sólida TN-C/480 V

NOTA: El SAI está preconfigurado para el sistema de conexión a tierra TNS.
NOTA: Sistema con conexión a tierra sólida de 480 V (sin conexión de neutro) que utiliza una barra colectora equipotencial que dará como resultado una corriente residual más elevada.
  1. Solo para sistemas con conexión a tierra sólida TN-C/480 V (sin conexión de neutro): Instale la barra colectora equipotencial suministrada.

    Vista frontal del SAI: Sistema con conexión a tierra sólida TN-C/480 V (sin conexión de neutro)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?