990-5912B-016

Hubungkan Kabel Daya

CATATAN: Untuk sistem paralel 1+1 yang disederhanakan, pasang kabel daya dari kedua UPS di bagian depan dan belakang busbar dengan menggunakan baut yang sama.
  1. Hubungkan kabel PE ke busbar PE.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H dan GVSBPSU80K120H

  2. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Untuk catu daya utama tunggal: Hubungkan kabel masukan dari utilitas/catu daya.
    • Untuk catu daya utama ganda: Hubungkan kabel bypass dari utilitas/catu daya.
  3. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Untuk catu daya utama tunggal: Hubungkan kabel masukan UPS.
    • Untuk catu daya utama ganda: Hubungkan kabel bypass UPS.
  4. Hubungkan kabel keluaran UPS.
  5. Hubungkan kabel beban.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H dan GVSBPSU80K120H

  6. Kencangkan kabel dengan pengikat kabel (disediakan) ke relief kabel di sisi kiri, atas, dan bawah pada panel bypass pemeliharaan.
QR code for this page

Apakah ini membantu?