990-5912C-016

Hubungkan Kabel Sinyal untuk Galaxy VS UPS – Sistem Paralel 1+1 yang Disederhanakan

CATATAN: Pemutus lampu indikator disediakan oleh UPS 1 dan hanya akan berfungsi saat UPS 1 dialiri daya listrik.
CATATAN: Sakelar AUX terdapat dalam kit instalasi paralel opsional GVSOPT006 yang disediakan bersama dengan UPS.
CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.
  1. Pasang sakelar AUX pada pemutus masukan unit UIB/pemutus masukan sakelar statis SSIB dan pemutus bypass pemeliharaan MBB.
    1. Lepaskan penutup sakelar AUX pada pemutus UIB/SSIB dan MBB.
    2. Pasangkan sakelar AUX dari kit GVSOPT006 pada pemutus UIB/SSIB dan MBB.
    3. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV ke sakelar AUX pada pemutus UIB/SSIB dan MBB.
    4. Pasangkan kembali penutup sakelar AUX pada pemutus UIB/SSIB dan MBB.
    5. Hanya untuk GVSBPSU80K120H: Kencangkan kabel sinyal ke tab plastik untuk memastikan pemisahan yang benar dari busbar.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. Hubungkan kabel sinyal Class 2/SELV untuk lampu indikator pemutus dari terminal blok kontrol pada panel bypass pemeliharaan ke UPS sesuai dengan konfigurasi Anda.
    CATATAN: Sirkuit lampu indikator pemutus dianggap sebagai Class 2/SELV. Sirkuit Class 2/SELV harus diisolir dari sirkuit utama. Jangan menghubungkan sirkuit mana pun ke terminal lampu indikator pemutus kecuali bisa dipastikan bahwa sirkuit tersebut merupakan sirkuit Class 2/SELV.

    Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan – Catu Daya Utama Tunggal

    Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan – Catu Daya Utama Ganda

  3. Di UPS 2: Potong jumper yang sudah terpasang antara pin 8 dan 9 pada konektor terminal J6618 pada papan 640-4864.
    PEMBERITAHUAN
    Risiko perilaku peralatan yang salah
    Potong jumper yang sudah terpasang antara pin 8 dan 9 pada terminal J6618 pada papan 640-4864 di UPS 2. 24 V_SELV_OUT tidak bisa dipasok dari kedua UPS.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
  4. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV dari terminal blok kontrol pada panel bypass pemeliharaan ke UPS sesuai dengan konfigurasi Anda.

    Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan – Catu Daya Utama Tunggal

    Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan – Catu Daya Utama Ganda

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. Tarik kabel sinyal yang kendur dan kencangkan kabel sinyal ke pengikat kabel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?