990-91262D-037

连接来自开关装置和第三方辅助产品的信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。

含第三方开关装置的单机系统示例

注: 内部维修断路器 (IMB)* 不得用于含外部维护旁路断路器 (MBB) 的系统,且必须用挂锁将其锁定在断开位置。
  1. 将信号线从开关装置中的断路器指示灯连接到 UPS 顶部电路板 640-4864 接线端子 J6618 上。如果使用外部电源,请从 J6618 引脚 8 和 9 上拆下跳线。
    注: 断路器指示灯属于 Class 2/SELV 电路。Class 2/SELV 电路必须与初级电路隔离。切勿将任何电路连接到断路器指示灯接线端子,除非能够确认该电路为 Class 2/SELV
  2. 将信号线从开关装置中的辅助开关连接到 UPS 顶部电路板 640-4843 上。
    接线端子编号 功能 接线
    J6601 UOB_RED(设备输出断路器中的冗余辅助开关) 连接到设备输出断路器 (UOB) 中的冗余辅助开关。
    J6602 SIB(系统隔离断路器) 对于并机系统,连接到系统隔离断路器 (SIB) 中的常开 (NO) 辅助开关。SIB 必须包含与每个相连 UPS 对应的辅助开关。
    J6609 UOB(设备输出断路器) 连接到设备输出断路器 (UOB) 中的常开 (NO) 辅助开关。
    SSIB(静态开关输入断路器) 连接到静态开关输入断路器 (SSIB) 中的常开 (NO) 辅助开关。SSIB 必须包含与每个相连 UPS 对应的辅助开关。
    J6614 UIB(设备输入断路器) 连接到设备输入断路器 (UIB) 中的常开 (NO) 辅助开关。UIB 必须包含与每个相连 UPS 对应的辅助开关。
    MBB(维修旁路断路器) 连接到维修旁路断路器 (MBB) 中的常闭 (NC) 辅助开关。MBB 必须包含与每个相连 UPS 对应的辅助开关。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?