990-91317G-023

Tegninger

MERK: Et omfattende sett med tegninger er tilgjengelig på www.se.com.
MERK: Disse tegningene er KUN ment som referanse. De kan endres uten varsel.

10–20 kW 400 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?