990-91141K-034

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 40°C üzerinde yük düşürme ile 0°C ila 50°C.* Akülü sistemler için -15°C ila 40°C.
Aküsüz sistemler için -25°C ila 55°C.
Bağıl nem % 5-95 yoğunlaşmayan % 10-80 yoğunlaşmayan
Rakım 0-3000 m yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır.
1000-3000 marasında güç düşüşü olur:
1000 m'ye kadar : 1,000
1500 m'ye kadar : 0,975
2000 m'ye kadar : 0,950
2500 m'ye kadar : 0,925
3000 m'ye kadar : 0,900
 
Birimden işitilebilen ses 400 V: %70 yükte 60 dB, %100 yükte 68 dB
Koruma sınıfı IP21
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?