990-5910E-012

État des LED sur l'armoire batterie modulaire

Retirez la porte avant/le panneau avant de l'armoire batterie modulaire pour voir l'état des LED pour les chaînes batterie.
  • Une LED verte signifie que cette chaîne batterie fonctionne normalement.

  • Une LED éteinte signifie que l'armoire batterie modulaire est hors tension ou qu'aucun module de batterie n'est installé pour cette chaîne batterie.

  • Une LED rouge signifie que la chaîne batterie est incomplète (les quatre modules de batterie requis ne sont pas tous raccordés).

  • Une LED rouge clignotante signifie qu'une alarme est présente pour cette chaîne batterie.

Voir Affichage de l'état de la batterie modulaire et Affichage des journaux pour plus d'informations. Voir Remplacement ou installation d'une chaîne batterie modulaire sur le remplacement d'une chaîne batterie.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?