Collegamento dei cavi di alimentazione con le piastre forate NEMA 2
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Nei sistemi ad alimentazione singola in cui i cavi di
alimentazione sono divisi a causa della restrizione delle dimensioni
del cavo, utilizzare le sbarre di bypass per il secondo set di cavi
di ingresso. Non c'è abbastanza spazio per inserire due set di
cavi di ingresso sulle sbarre di ingresso a causa delle sbarre ponticello
dell'alimentazione singola.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
AVVISO |
---|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in
un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità
bypass:
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Solo
per sistemi con messa a terra solida da 480 V (nessun cavo di collegamento
neutro):
- Rimuovere la staffa RFI. Conservare le due viti.
- Rimuovere la vite sul lato sinistro e conservarla.
- Installare la staffa RFI sul lato sinistro con le tre viti.
- Eseguire una delle seguenti opzioni:
- Solo per il sistema ad alimentazione singola: rimuovere la sbarra ponticello L3 indicata sul lato sinistro dell'UPS. Conservare la sbarra ponticello L3 per la reinstallazione successiva.
- Solo per il sistema ad alimentazione doppia: Rimuovere le tre sbarre ponticello dell'alimentazione singola sul lato sinistro dell'UPS.
- Installare le piastre forate NEMA 2 e collegare i cavi
di alimentazione come mostrato nell'ordine descritto:
- Collegare il conduttore messa a terra apparecchiature/cavi PE.
- Collegare i cavi N. Collegare il punto medio della batteria (se presente nella soluzione con batterie).
- Collegare i cavi CC+.
- Collegare i cavi di uscita.
- Collegare i cavi CC-.
- Solo per il sistema ad alimentazione doppia: collegare i cavi di bypass
- Collegare i cavi di ingresso.
NOTA: Assicurarsi di collegare i cavi di ingresso alle barre bus di ingresso corrette nella parte superiore sinistra dell'UPS. - Solo per il sistema ad alimentazione singola: Reinstallare la sbarra ponticello L3 nella sua posizione originale con due dadi M8.