将电源线连接到 NEMA 双孔板
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
在单市电系统中,如果电源线因线缆规格限制而需要分线,请对第二输入线缆组采用旁路铜排。因采用单市电跳线铜排,输入铜排上没有足够空间连接两个输入线缆组。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
注意 |
---|
小心设备损坏
在并机系统中,为确保在旁路运行模式下正确分担负载:
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
-
仅适用于
480 V 直接接地系统(无零线连接):
- 拆下 RFI 支架。保存好拧下的两颗螺钉。
- 拧下左边的螺钉并保存好。
- 用拧下的三颗螺钉将 RFI 支架安装到左侧。
-
执行以下操作之一:
- 仅适用于单市电系统:拆下 UPS 左侧的所示 L3 跳线铜排,保存好以便稍后装回。
- 仅适用于双市电系统:拆下 UPS 左侧的三个单市电跳线铜排。
-
安装 NEMA 双孔板并按照所述顺序连接电源线(如图所示):
- 连接设备接地导线/PE 线缆。
- 连接 N 线缆。连接电池中点(电池解决方案中如果有的话)。
- 连接 DC+ 线缆。
- 连接输出线缆。
- 连接 DC- 线缆。
- 仅适用于双市电系统:连接旁路线缆。
- 连接输入线缆。
注: 确保将输入线缆连接到 UPS 左上侧正确的输入铜排上。 - 仅适用于单市电系统:使用两颗 M8 螺母将 L3 跳线铜排装回原位。