990–5914A–006

Procedimiento de instalación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Coloque la caja del disyuntor de batería lo más cercana posible al banco de baterías para limitar la longitud de cable de batería desprotegido. La distancia entre el banco de baterías y el SAI no debe superar los 200 m. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea realizar una instalación con una distancia superior.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Colocación de la caja del disyuntor de batería en la pared.
  2. Preparación de la caja del disyuntor de batería para el cableado.
  3. Conexión de los cables de señalización.
  4. Conexión de los cables de alimentación.
  5. Etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
  6. Últimos pasos de la instalación.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?