990–5914A–012

Procédure d'installation

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Placez le coffret disjoncteur batterie aussi près que possible du bloc de batteries afin de limiter la longueur de câble de batterie non protégé. La distance entre le bloc de batteries et l'ASI ne doit pas excéder 200 m. Veuillez contacter Schneider Electric pour toute installation comprenant une distance plus longue.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Fixation du coffret disjoncteur batterie au mur.
  2. Préparation du coffret disjoncteur batterie pour les câbles.
  3. Raccordement des câbles de signal.
  4. Raccordement des câbles d'alimentation.
  5. Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
  6. Dernières étapes d'installation.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?