990-5913D-018

ケーブルの準備

  1. トアを開きます。2本のネジを取り外して、左側のドアを開きます(GVSCBC10A2またはGVSCBC10B2の場合)。
  2. バッテリーブレーカーをOFF(開)にしてロックアウトまたはタグアウトします。
  3. ブレーカー保護プレートを取り外します。

    GVSCBC7C、GVSCBC7D、GVSCBC7E

    GVSCBC10A2、GVSCBC10B2

  4. 銅製のバーやケーブルを使用して、クラシックバッテリーキャビネットからキットを取り外します。取り外したキットはバッテリーの相互接続で使用するため、安全な場所に保管してください(電源ケーブルの接続を参照)。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?