990–5914A–012

Préparation du coffret disjoncteur batterie pour les câbles

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour des câbles ou des joints quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
    • Pour l'entrée de câble inférieure : Desserrez les vis du panneau inférieur et retirez-le.
    • Pour l'entrée de câble supérieure (uniquement disponible pour le coffret disjoncteur batterie de 20 à 80 kW) : Desserrez les vis du panneau supérieur et retirez-le.

    Vue inférieure de la partie avant du coffret disjoncteur batterie de 20 à 80 kW

    Vue inférieure de la partie avant du coffret disjoncteur batterie de 100 à 200 kW

    Vue supérieure de la partie avant du coffret disjoncteur batterie de 20 à 80 kW

     
  1. Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles ou les joints dans le(s) panneau(x).
  2. Installez des joints (le cas échéant) et replacez le(s) panneau(x).
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Assurez-vous qu'aucune arête tranchante ne peut endommager les câbles.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

    Vue inférieure de la partie avant du coffret disjoncteur batterie de 20 à 80 kW

    Vue inférieure de la partie avant du coffret disjoncteur batterie de 100 à 200 kW

    Vue supérieure de la partie avant du coffret disjoncteur batterie de 20 à 80 kW

     
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?