990-5914A-032

การตั้งค่าการตัดไฟ

การตั้งค่าการตัดไฟสำหรับตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20–80 kW

การตั้งค่าการตัดไฟสำหรับตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100–200 kW

พิกัด UPS 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?