990-5910G-007

Προβολή των πληροφοριών κατάστασης συστήματος

  1. Πατήστε την επιλογή Κατάσταση.
    1. Πατήστε τα στοιχεία Είσοδος, Έξοδος, Παράκαμψη, Μπαταρία, Θερμοκρασία, ή Παράλληλα για να δείτε την κατάσταση.

      Είσοδος

      Τάση ph-ph (φάση προς φάση) Η παρούσα τάση εισόδου φάσης προς φάση.
      Ρεύμα Το τρέχον ρεύμα εισόδου από την πηγή ισχύος μονάδας εναλλασσόμενου ρεύματος ανά φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Συχνότητα Η τρέχουσα συχνότητα εισόδου σε Hertz (Hz).
      Τάση ph-N (φάση προς ουδέτερο)* Η τρέχουσα τάση εισόδου φάσης ως προς τον ουδέτερο εκφρασμένη σε volt (V).
      Συνολική ισχύς Η τρέχουσα συνολική ισχύς εισόδου (και για τις τρεις φάσεις) εκφρασμένη σε kW.
      Ισχύς Η τρέχουσα ενεργή ισχύς (ή πραγματική ισχύς) εισόδου για κάθε φάση εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW). Η ενεργή ισχύς είναι το τμήμα της ροής ισχύος της οποίας ο μέσος όρος που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια πλήρους κύκλου της κυματομορφής εναλλασσόμενου ρεύματος έχει ως αποτέλεσμα την καθαρή μεταφορά ενέργειας σε μία κατεύθυνση.
      Μέγιστο ρεύμα Το μέγιστο ρεύμα εισόδου εκφρασμένο σε αμπέρ (Α).
      Συντελεστής ισχύος Ο λόγος της ενεργής ισχύος προς την εμφανή ισχύ.
      Μέγ. ρεύμα RMS Το τρέχον μέγιστο ρεύμα RMS.
      Ενέργεια Η συνολική κατανάλωση ενέργειας από τη στιγμή της εγκατάστασης.

      Έξοδος

      Τάση ph-ph (φάση προς φάση) Η τάση εξόδου φάσης προς φάση στον αντιστροφέα εκφρασμένη σε βολτ (V).
      Ρεύμα Το τρέχον ρεύμα εξόδου για κάθε φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Συχνότητα Η τρέχουσα συχνότητα εξόδου είναι εκφρασμένη σε Hertz (Hz).
      Τάση ph-N (φάση προς ουδέτερο)* Η τάση εξόδου φάσης προς ουδέτερο στον αντιστροφέα εκφρασμένη σε βολτ (V).
      Φορτίο Το ποσοστό της χωρητικότητας UPS που χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε όλες τις φάσεις. Εμφανίζεται το ποσοστό φορτίου για το υψηλότερο φορτίο φάσης.
      Ουδέτερο ρεύμα* Το τρέχον ρεύμα εξόδου ουδέτερου εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Συνολική ισχύς Η τρέχουσα συνολική ισχύς εξόδου (και για τις τρεις φάσεις) εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW).
      Ισχύς Η τρέχουσα ενεργή ισχύς (ή πραγματική ισχύς) εξόδου για κάθε φάση εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW). Η ενεργή ισχύς είναι το τμήμα της ροής ισχύος της οποίας ο μέσος όρος που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια πλήρους κύκλου της κυματομορφής εναλλασσόμενου ρεύματος έχει ως αποτέλεσμα την καθαρή μεταφορά ενέργειας σε μία κατεύθυνση.
      Μέγιστο ρεύμα Το μέγιστο ρεύμα εξόδου εκφρασμένο σε αμπέρ (Α).
      Συντελεστής ισχύος Ο τρέχων συντελεστής ισχύος εξόδου για κάθε φάση. Ο συντελεστής ισχύος είναι ο λόγος της ενεργής ισχύος προς την εμφανή ισχύ.
      Μέγ. ρεύμα RMS Το τρέχον μέγιστο ρεύμα RMS.
      Ενέργεια Η συνολική τροφοδοσία ενέργειας από τη στιγμή της εγκατάστασης.
      Συντελεστής κορυφής Ο τρέχων συντελεστής κορυφής εξόδου για κάθε φάση. Ο συντελεστής κορυφής εξόδου είναι ο λόγος της μέγιστης τιμής του ρεύματος εξόδου προς την τιμή RMS (ρίζα μέσης τετραγωνικής απόκλισης).

      Παράκαμψη

      Τάση ph-ph (φάση προς φάση) Η τρέχουσα τάση παράκαμψης φάσης προς φάση (V).
      Ρεύμα Το τρέχον ρεύμα παράκαμψης για κάθε φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Συχνότητα Η τρέχουσα συχνότητα παράκαμψης εκφρασμένη σε Hertz (Hz).
      Τάση ph-N (φάση προς ουδέτερο)* Η τρέχουσα τάση παράκαμψης φάσης προς ουδέτερο (V).
      Συνολική ισχύς Η τρέχουσα συνολική ενεργή ισχύς παράκαμψης (και για τις τρεις φάσεις) εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW).
      Ισχύς Η τρέχουσα ενεργή ισχύς παράκαμψης για κάθε φάση εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW). Η ενεργή ισχύς είναι ο μέσος χρόνος του στιγμιαίου γινομένου τάσης και ρεύματος.
      Μέγιστο ρεύμα Το μέγιστο ρεύμα παράκαμψης εκφρασμένο σε αμπέρ (Α).
      Συντελεστής ισχύος Ο τρέχων συντελεστής ισχύος παράκαμψης για κάθε φάση. Ο συντελεστής ισχύος είναι ο λόγος της ενεργής ισχύος προς την εμφανή ισχύ.
      Μέγ. ρεύμα RMS Το τρέχον μέγιστο ρεύμα RMS.

      Μπαταρία

      Μετρήσεις Η παρούσα ισχύς συνεχούς ρεύματος που καταναλώνεται από τη μπαταρία, εκφρασμένη σε κιλοβάτ (kW).
      Η τρέχουσα τάση μπαταρίας (VDC).
      Το τρέχον ρεύμα μπαταρίας εκφρασμένο σε αμπέρ (Α). Το θετικό ρεύμα δηλώνει ότι η μπαταρία φορτίζεται, ενώ το αρνητικό ρεύμα δηλώνει ότι η μπαταρία αποφορτίζεται.
      Η θερμοκρασία μπαταρίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ από τους συνδεδεμένους αισθητήρες θερμοκρασίας.
      Μπαταρία Το χρονικό διάστημα σε ώρες και λεπτά έως ότου οι μπαταρίες φτάσουν στο επίπεδο τερματισμού λόγω χαμηλής τάσης. Εμφανίζει επίσης το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ως ποσοστό της πλήρους χωρητικότητας φόρτισης.
      Η τρέχουσα φόρτιση μπαταρίας (Ah).
      Διαμόρφωση Εμφανίζει τον τύπο της μπαταρίας. Για επεκτεινόμενη μπαταρία, πατήστε το κουμπί Λεπτομέρειες σε αυτό το πεδίο για να δείτε τις λεπτομέρειες της επεκτεινόμενης μπαταρίας. Δείτε την ενότητα Εμφάνιση κατάστασης επεκτεινόμενης μπαταρίας.
      Κατάσταση Η γενική κατάσταση του φορτιστή.
      Λειτουργία Η κατάσταση λειτουργίας του φορτιστή (Απενεργοποιημένος, Συντήρηση, Ενίσχυση, Εξισορρόπηση, Κυκλικό, Δοκιμή).
      Χωρητικότητα φόρτισης Η μέγιστη χωρητικότητα φόρτισης σε ποσοστό της ονομαστικής κατάταξης ισχύος του UPS.

      Θερμοκρασία

      Θερμοκρασία περιβάλλοντος Η θερμοκρασία περιβάλλοντος σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ.
      Θερμοκρασία μπαταρίας Η θερμοκρασία μπαταρίας σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ από τους συνδεδεμένους αισθητήρες θερμοκρασίας της μπαταρίας.
      Θερμοκρασία Η θερμοκρασία περιβάλλοντος σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ από τους συνδεδεμένους αισθητήρες θερμοκρασίας (AP9335T και AP9335TH). Ονομασία για ρύθμιση μέσω της διεπαφής διαχείρισης δικτύου.
      Υγρασία Υγρασία σε ποσοστό από τους προαιρετικούς συνδεδεμένους αισθητήρες υγρασίας (AP9335TH). Ονομασία για ρύθμιση μέσω της διεπαφής διαχείρισης δικτύου.

      Παράλληλα

      Ρεύμα εισόδου Το τρέχον ρεύμα εισόδου από την πηγή ισχύος μονάδας ανά φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Ρεύμα παράκαμψης Το τρέχον ρεύμα παράκαμψης από την πηγή παράκαμψης ανά φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Συνολ. ισχύς εξόδ. Η συνολική ισχύς εξόδου του παράλληλου συστήματος UPS που δείχνει το συνολικό ποσοστό φορτίου και τη συνολική ισχύ εξόδου σε kW και kVA για το παράλληλο σύστημα.
      Ρεύμα εξόδου Το τρέχον ρεύμα εξόδου για κάθε φάση εκφρασμένο σε αμπέρ (A).
      Αριθμός εφεδρικών UPS Ο αριθμός των υφιστάμενων εφεδρικών UPS.
      Ρύθμιση εφεδρείας Η διαμορφωμένη ρύθμιση εφεδρείας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?