990-5910G-007

Εκκίνηση του συστήματος UPS από τη λειτουργία απενεργοποίησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία για την εκκίνηση ενός UPS από τη λειτουργία απενεργοποίησης χωρίς παρεχόμενο φορτίο. Αν πραγματοποιείτε εκκίνηση του UPS με παροχή φορτίου μέσω MBB ή IMB, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Εκκίνηση του συστήματος UPS μέσω της λειτουργίας παράκαμψης συντήρησης.
  1. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου της μονάδας UIB.
    Η οθόνη ενεργοποιείται. Η ακολουθία επανεκκίνησης διαρκεί περίπου 3 λεπτά.
  2. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
  3. Κλείστε τις διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας (εάν υπάρχουν).
  4. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου της μονάδας UOB.
  5. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης απομόνωσης συστήματος SIB (εάν υπάρχει).
  6. Ενεργοποιήστε τον αντιστροφέα πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης του αντιστροφέα στο πλαίσιο ελέγχου ή ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ αντιστροφέα.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.