990-5910E-007

Λειτουργίες συστήματος

Η κατάσταση συστήματος υποδεικνύει την κατάσταση εξόδου του πλήρους συστήματος UPS, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντα ηλεκτρικού πίνακα και υποδεικνύει την πηγή που παρέχει το φορτίο.

Λειτουργία αντιστροφέα

Στη λειτουργία αντιστροφέα, το φορτίο παρέχεται από τους αντιστροφείς. Η λειτουργία UPS πρέπει να είναι είτε κανονική είτε λειτουργία μπαταρίας όταν η κατάσταση λειτουργίας συστήματος είναι λειτουργία αντιστροφέα.

Λειτουργία αιτηθείσας στατικής παράκαμψης

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία αιτηθείσας στατικής παράκαμψης, το φορτίο παρέχεται από την πηγή παράκαμψης. Αν εντοπιστεί σφάλμα, το σύστημα θα μεταβεί σε λειτουργία αντιστροφέα ή σε λειτουργία υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης.

Λειτουργία υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης

Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης μετά από εντολή από το σύστημα UPS ή γιατί ο χρήστης έχει πατήσει το κουμπί OFF του αντιστροφέα στο UPS. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης, το φορτίο παρέχεται απευθείας από την πηγή παράκαμψης με ισχύ χωρίς συνθήκη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν είναι διαθέσιμες ως εναλλακτική πηγή ισχύος ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία υποχρεωτικής στατικής παράκαμψης.

Λειτουργία παράκαμψης συντήρησης

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παράκαμψης συντήρησης, το φορτίο παρέχεται απευθείας από την πηγή παράκαμψης με ισχύ χωρίς συνθήκη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν είναι διαθέσιμες ως εναλλακτική πηγή ισχύος στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης.

Λειτουργία ECO

Η λειτουργία ECO επιτρέπει τη διαμόρφωση του συστήματος για χρήση της αιτηθείσας στατικής παράκαμψης, με το φορτίο να παρέχεται μέσω της παράκαμψης ως προτιμώμενη κατάσταση λειτουργίας υπό προκαθορισμένες συνθήκες. Το κύριο πλεονέκτημα της λειτουργίας ECO είναι η μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής, το UPS μεταβαίνει σε λειτουργία αντιστροφέα για αδιάκοπη παροχή φορτίου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση αλλαγών στις ρυθμίσεις της λειτουργίας ECO σε ένα UPS σε παράλληλο σύστημα, πραγματοποιείται κοινή χρήση των αλλαγών σε όλα τα UPS του παράλληλου συστήματος.

Λειτουργία ECOnversion

Η λειτουργία ECOversion επιτρέπει στο σύστημα να παρέχει το ενεργό τμήμα του φορτίου μέσω της παράκαμψης. Ο αντιστροφέας συνεχίζει να λειτουργεί παράλληλα με την πηγή παράκαμψης και παρέχει το αντιδραστικό τμήμα του φορτίου. Ο συντελεστής ισχύος εισόδου του UPS διατηρείται κοντά στη μονάδα ανεξαρτήτως του συντελεστή ισχύος φορτίου, καθώς το αντιδραστικό τμήμα του φορτίου μειώνεται αισθητά στο ρεύμα εισόδου του UPS. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής, ο αντιστροφέας διατηρεί αμέσως την τάση εξόδου ώστε να εξαλείφονται πρακτικά οι διακοπές ή οι πτώσεις κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από τη λειτουργία ECOnversion.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση αλλαγών στις ρυθμίσεις του ECOnversion σε ένα UPS σε παράλληλο σύστημα, πραγματοποιείται κοινή χρήση των αλλαγών σε όλα τα UPS του παράλληλου συστήματος.

Λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το σύστημα δεν παρέχει ισχύ στο φορτίο. Οι μπαταρίες είναι φορτισμένες και η οθόνη είναι ενεργοποιημένη.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;