990-5910G-007

LED κατάστασης στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας

Αφαιρέστε την μπροστινή θύρα/τον μπροστινό πίνακα από το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας για να δείτε τα LED κατάστασης για τις συστοιχίες μπαταριών.
  • Το πράσινο LED σημαίνει ότι αυτή η συστοιχία μπαταριών είναι εντάξει.

  • Το απενεργοποιημένο LED σημαίνει ότι το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας είναι απενεργοποιημένο ή ότι δεν υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες μπαταρίας για αυτή τη συστοιχία μπαταριών.

  • Το κόκκινο LED σημαίνει ότι αυτή η συστοιχία μπαταριών είναι ατελής (δεν είναι συνδεδεμένες και οι τέσσερις συστοιχίες μπαταρίας που απαιτούνται).

  • Το κόκκινο LED που αναβοσβήνει σημαίνει ότι υπάρχει συναγερμός για αυτή τη συστοιχία μπαταριών.

Δείτε Εμφάνιση κατάστασης επεκτεινόμενης μπαταρίας και Προβολή αρχείων καταγραφής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συναγερμό. Δείτε Αντικαταστήστε ή εγκαταστήστε μια συστοιχία επεκτεινόμενων μπαταριών σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης μιας συστοιχίας μπαταριών.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;