990-5910G-007

Εκκίνηση και προσθήκη UPS σε εκτελούμενο παράλληλο σύστημα

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να εκκινήσετε κάποιο UPS και να το προσθέσετε σε εκτελούμενο παράλληλο σύστημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάταξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Σε αυτό το UPS, κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου της μονάδας UIB (εάν είναι ανοικτή).
    Η οθόνη ενεργοποιείται. Η ακολοθία επνεκκίνησης διαρκεί 3 λεπτά.
  2. Επιλέξτε Έλεγχος > Κατευθυντήριες ακολουθίες > Εκκίνηση UPS σε παράλληλο σύστημα, και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  3. Γενική διαδικασία εκκίνησης:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι ακόλουθες είναι γενικές διαδικασίες εκκίνησης. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα των Κατευθυντήριων ακολουθιών που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας.
    1. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει), για αυτό το UPS.
    2. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης αντίστροφης τροφοδοσίας BF2 (εάν υπάρχει), για αυτό το UPS.
    3. Κλείστε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας για αυτό το UPS.
    4. Κλείστε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας για αυτό το UPS.
    5. Σε αυτό το UPS, επιλέξτε Έλεγχος > Μετατροπέα > Μετατροπέας ενεoγοποιημένοςή πατήστε το κουμπί μετατροπέα ΕΝΤΟΣ (ON) (κρατήστε το πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα) στον ελεγκτή επιπέδου συστήματος.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;