990-5910G-007

Τερματισμός λειτουργίας σε λειτουργία παράκαμψης συντήρησης για ενιαίο σύστημα UPS με εγκατεστημένο κιτ μανδάλωσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε τη διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάταξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Επιλέξτε Έλεγχος > Τρόπος. λειτουργίας > Μεταφορά σε λειτουργία παράκαμψης.
  2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SKRU, γυρίστε και αφαιρέστε το πλήκτρο Α από τη σύνδεση SKRU.
  3. Τοποθετήστε το κλειδί Α στη σύνδεση για τη διατάξεις αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB και γυρίστε το κλειδί.
  4. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
  5. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου της μονάδας UOB.
  6. Γυρίστε και αφαιρέστε το κλειδί Β από τη σύνδεση για τη διατάξεις αποσύνδεσης εξόδου μονάδας UOB.
  7. Τοποθετήστε το κλειδί Β στη σύνδεση SKRU και γυρίστε το κλειδί στη θέση κλειδώματος.
  8. Επιλέξτε Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας απενεργοποιημένος.
  9. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
  10. Ανοίξτε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης της μπαταρίας.
  11. Ανοίξτε τη μονάδα διάταξης αποσύνδεσης εισόδου της μονάδας UIB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;