990-5910E-007

Επισκόπηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οθόνη

Επισκόπηση της αρχικής οθόνης

  1. Κουμπί αρχικής οθόνης - πατήστε εδώ σε οποιαδήποτε οθόνη για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

  2. Κουμπί κύριου μενού - πατήστε εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού.

  3. Κουμπί σχηματικού διαγράμματος - πατήστε εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σχηματικό διάγραμμα.

  4. Σύμβολο κατάστασης ειδοποίησης - πατήστε εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής των ενεργών ειδοποιήσεων.

Μπορείτε να πατήσετε στην έξοδο ή στα πεδία της μπαταρίας στην αρχική οθόνη για να μεταβείτε κατευθείαν στις σελίδες με τις λεπτομερείς μετρήσεις.

Κύριο μενού


Πατήστε το κουμπί του κύριου μενού στην αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού.

Σχηματικό διάγραμμα

Το σχηματικό διάγραμμα θα προσαρμοστεί στη διαμόρφωση του συστήματός σας – τα σχηματικά διαγράμματα που εμφανίζονται εδώ είναι απλώς παραδείγματα.

Η πράσινη γραμμή ισχύος (γκρι στην εικόνα) στο σχηματικό διάγραμμα απεικονίζει τη ροή ενέργειας μέσω του συστήματος UPS. Οι ενεργές μονάδες (αντιστροφέας, ανορθωτής, μπαταρία, διακόπτης στατικής παράκαμψης κ.λπ) πλαισιώνονται με πράσινο χρώμα και οι ανενεργές μονάδες πλαισιώνονται με μαύρο χρώμα. Οι μονάδες που πλαισιώνονται με κόκκινο χρώμα είναι μη λειτουργικές ή σε κατάσταση συναγερμού.

Στα σχηματικά διαγράμματα για παράλληλα συστήματα, πατήστε το UPS με γκρι χρώμα για να δείτε το σχηματικό διάγραμμα σε επίπεδο UPS.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σχηματικό διάγραμμα εμφανίζει μόνο έναν ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας BB, ακόμα και αν έχουν συνδεθεί και διαμορφωθεί περισσότεροι ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας για παρακολούθηση. Αν ένας ή περισσότεροι από τους ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας που παρακολουθούνται είναι σε κλειστή θέση, το BB στο σχηματικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως κλειστό. Αν όλοι οι ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας είναι σε ανοικτή θέση, το BB στο σχηματικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως ανοικτό.

Παράδειγμα συστήματος ενιαίου UPS – Διπλή τροφοδοσία

Παράδειγμα για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1 - Διπλή τροφοδοσία

Παράδειγμα για παράλληλο σύστημα - Διπλή τροφοδοσία

Σύμβολο κατάστασης ειδοποίησης

Το σύμβολο κατάστασης ειδοποίησης (γκρι στην εικόνα) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση ειδοποίησης του συστήματος UPS.

Πράσινο: Δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις στο σύστημα UPS.
Μπλε: Υπάρχουν ενημερωτικές ειδοποιήσεις στο σύστημα UPS. Πατήστε το σύμβολο κατάστασης ειδοποίησης για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών ειδοποιήσεων.
Κίτρινο: Υπάρχουν προειδοποιήσεις στο σύστημα UPS. Πατήστε το σύμβολο κατάστασης ειδοποίησης για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών ειδοποιήσεων.
Κόκκινο: Υπάρχουν κρίσιμες προειδοποιήσεις στο σύστημα UPS. Πατήστε το σύμβολο κατάστασης ειδοποίησης για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής ενεργών ειδοποιήσεων.

Δέντρο μενού


Πατήστε το κουμπί του κύριου μενού στην αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού.

  • Κατάσταση

    • Είσοδος

    • Έξοδος

    • Παράκαμψη

    • Μπαταρία

    • Θερμοκρασία

    • Παράλληλα

  • Αρχεία καταγραφής

  • Έλεγχος*

    • Κατάσταση λειτουργίας

    • Αντιστροφέας

    • Φορτιστής

    • Κατευθυντ ακολουθίες

  • Διαμόρφωση*

    • UPS

    • Έξοδος

    • Μπαταρία

    • Υψηλή απόδοση

    • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος

    • Επαφές και ρελέ

    • Δίκτυο

    • Modbus

    • Γενικά

    • Υπενθύμιση

    • Αποθήκευση/επαναφορά

    • Ενημέρωση κατάστασης

  • Συντήρηση

    • Βομβητής

    • LED κατάστασης

    • Λυχνία αυτόματου διακόπτη ισχύος

    • Μπαταρία*

    • Βαθμονόμ. χρόν εκτέλ*

    • Αντικατ. μπαταρίας*

    • Αναφορά UPS*

  • Πληροφορίες

  • Αποσύνδεση

  • Κουμπί σημαίας — Δείτε την ενότητα Ορισμός γλώσσας οθόνης.

Ορισμένα μενού διαθέτουν περισσότερα υπομενού από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αυτά τα υπομενού εμφανίζονται με γκρι χρώμα και χρησιμοποιούνται μόνο από τη Schneider Electric για την αποφυγή επιδράσεων ανεπιθύμητων φορτίων. Άλλα στοιχεία μενού μπορεί επίσης να εμφανίζονται με γκρι χρώμα αν δεν αφορούν το συγκεκριμένο σύστημα UPS.

Ενότητα ελέγχου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τον μπροστινό πίνακα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα της μονάδας ελέγχου.

Μπροστινή όψη της ενότητας του προγράμματος ελέγχου

  1. Κουμπιά αντιστροφέα ON/OFF

  2. Θύρες USB*

  3. Καθολικό I/O*

  4. Θύρα Modbus*

  5. Θύρα USB Micro-B*

  6. Θύρα δικτύου*

  7. Κουμπί επαναφοράς*

  8. LED κατάστασης εισόδου*

  9. LED κατάστασης αντιστροφέα*

  10. LED κατάστασης εξόδου*

  11. LED κατάστασης παράκαμψης*

  12. LED κατάστασης μπαταρίας*

  13. Τροφοδοσία οθόνης

  14. Θύρα οθόνης

  15. Θύρα σέρβις*

  16. Για μελλοντική χρήση

  17. Για μελλοντική χρήση

  18. PBUS 1 *

  19. PBUS 2*

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;