Kople til strømkabler
LES DETTE |
---|
Fare for skade på utstyret
Slik sikrer du riktig lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
- Kun for TN-C/3-leder jordingssystem: Flytt samleskinnen for potensialutligning fra posisjon (A) til posisjon (B) for å kople N-samleskinnen til PE-samleskinnen.
- Kun for system med to forsyningskilder: Fjern de angitte krysskoplingskablene for enkel forsyningskilde som ligger bak utgangs-/bypass-terminalene.
- Kople til strømkabler som vist:
- Kople til PE-kablene.
- Kople til inngangskablene.
- Kun for system med to forsyningskilder: Kople til bypasskablene.
- Kople til utgangskablene.
MERK: Drei de isolerte hylsene til 3,7 Nm.FORSIKTIG
Fare for skade på utstyretKontroller festing av kabelsko / isolerte hylser. Hvis kabelskoene / de isolerte hylsene beveger seg på grunn av trekk i kabler, kan bolten/skruen løsne.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret. - Sett på høyre bakplate igjen.
- Monter den venstre bakre pakningsplaten på UPSen igjen.